Rural+Urban Hub - O infrastructură inovativă pentru combaterea decalajului digital

Categorii: Corporate  Telecoms 

25/05/2022 - 01:00 AM

Prysmian Group a participat la Innowave Summit 2022 Cluj-Napoca în perioada 19-20 Mai, una dintre cele mai importante conferințe high-tech din Europa de Sud-Est, cu accent pe digitalizarea sectorului privat și public și pe îmbunătățirea transformării digitale și a transferului de tehnologie în țările din Europa Centrală și de Est.

Evenimentul reunește într-un singur loc cei mai buni experți în marketing, comerț electronic, servicii clienți, blockchain, servicii cloud, fintech și alte domenii de afaceri pentru a împărtăși cele mai recente tendințe și inovații în fața unui public larg. Innowave Summit reunește antreprenori, experți de top, startup-uri și manageri din 28 de țări pentru a face schimb de idei și bune practici și pentru a căuta modalități de a-și ridica afacerea pe piețele globale!

În cadrul evenimentului, Prysmian a participat la două paneluri foarte importante la Innowave. La acele discuții, am avut ocazia să prezentăm expertiza și soluțiile noastre pentru comunitățile și autoritățile locale și să prezentăm reprezentanților Comisiei Europene exemplele noastre de investiții bune.

În primul panel, Future of the Cities. Future of European Communities (Viitorul orașelor și a comunităților europene), Mathew Baldwin - coordonatorul Horizon European Mission Cities, Comisia Europeană, a prezentat în primul panel cele 100 de orașe care sunt incluse în programul-pilot european pentru a fi carbon neutre până în 2030.

În acest panel, reprezentantul Comisiei Europene a aflat de la Oliver Weiker - Chief Officer CEE la Prysmian Group, despre investițiile pe care Prysmian le-a făcut în zona metropolitană Cluj-Napoca, dar și cât de importantă este digitalizarea pentru ca o comunitate să devină neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon. Oliver Weiker a declarat: "Din punct de vedere al infrastructurii, noi, Prysmian putem sprijini această tehnologie cu inovație, pentru a conduce, pentru a atinge aceste obiective, ceea ce este cu adevărat o provocare. Și aici trebuie să avem idei antreprenoriale și abordări individuale pentru a conduce acest lucru pentru a merge în noi moduri de a căuta noi tehnologii. 
Avem proiecte celebre în ceea ce privește energia regenerabilă, în Germania, unde încercăm să aducem energia eoliană de la nord la sud și unde sunt necesare soluții pentru a transporta această cantitate imensă de energie pe câteva sute sau mii de kilometri . În plus, vedem proiecte inovatoare cu un spirit antreprenorial excelent, de exemplu aici la Cluj unde am venit cu soluții de digitalizare, aducând banda largă în zona rurală. Avem aici un proiect de conectare a satelor mici din zona metropolitană Cluj-Napoca pentru a asigura acolo o infrastructură funcțională, pregătită pentru broadband. 
Cu ajutorul deschiderii primarăiei Cluj am putut investi aici în infrastructură, infrastructură construită, cu ajutorul patenerilor. Și suntem mândri să fim un partener aici pentru a construi o astfel de soluție. Am aflat de la echipa locală că a fost o muncă destul de grea pentru a duce la bun sfârșit acest proiect. Și am învățat că trebuie să dezvoltăm de jos în sus. Așadar, trebuie să avem niște programe pilot dezvoltate pe care să le ducem la bun sfârșit, pentru a oferi cele mai bune practici altor regiuni și zone ca apoi să mergem spre dezvoltarea la plan mare. 

Noi, ca companie, putem oferi aici tehnologie, putem oferi soluții inginerești. Cu cele 25 de centre de cercetare și dezvoltare la nivel mondial avem o mare capacitate de a sprijini. 
Pe de altă parte, trebuie să avem acei antreprenori care pot spune că suntem gata să susținem și să mergem pe această cale. Deci aici putem fi susținătorii și nu conducătorul. Iar aceasta este și principala provocare a viitorului, unde avem nevoie de voi, UE, pe de altă parte, furnizori de conținut, sisteme de comunicații și companii energetice, pe de altă parte, care care pot sprijini aceste proiecte de infrastructură."

Cristian Gheorghe a spus: "Vorbim de proiecte, dar totul se rezumă la infrastructură. Trebuie să aducem aceste cabluri mai aproape, dacă folosim valoarea națională pe care o avem. Pentru că avem aici producători puternici, care investesc, dar trebuie să avem grijă de acești producători, deoarece acesta este singurul mod durabil prin care țara poate crește comunitățile chiar aici. Trebuie să avem emisii mai mici de carbon, iar acestea se pot obține reducerea transportului, prin asigurarea stocurilor mai apropiate de zona de investiții sau alte lucruri. Trebuie să punem presiune asupra acestei industrii pentru a lucra împreună pentru a dezvolta acea infrastructură care are sens pentru comunitate.

Să avem grijă de național, de investițiile locale, pentru a avea fabrici bune în România. Să le folosim și să avem un parteneriat între administrație și mediul privat. Să avem o discuție, să ne conducem pe fiecare să ne dezvoltăm în interesul comunităților, pentru că până la urmă totul se rezumă la interesul comunității. Și trebuie să vorbim cu administrația să le spunem ce încercăm să oferim, să ascultăm ce au ei nevoie, dar cel mai important este să mergem cu proiecte către public, să vorbim cu comunitățile și să spunem: ok, ce va fi interesant pentru omul din acea comunitate care a rămas deja în urmă, pentru că nu am ajuns cu infrastructura noastră. Există o mulțime de locuri excelente, dar fără infrastructură, în țara noastră, iar tinerii aleg să le părăsească și să plece în orașele mari.

În același panel, Matthew Baldwin a concluzionat: În Uniunea Europeană vorbim despre tranzițiile duble: tranziția digitală care susține tranziția verde. Și asta este important pentru că noi nu vedem orașul ca un atom izolat în univers, ci ca parte a unei conexiuni mai largi. Pe măsură ce construim orașe mai puternice, orașele se vor dezvolta și vor construi exemple și puncte de legătură pentru restul societății. Așa că trebuie să ne gândim la soluții creative, soluții de dezvoltare și soluții de infrastructură. Mesajul meu este către orașe, în parteneriat cu companii este să caute aceste oportunități pentru a dezvota proiecte cu ajutorul fondurilor solide de la UE, dar să ducă aceste proiecte mai departe și apoi să folosească sursele de finanțare privată.

Putem face acest lucru dezvoltând împreună cele mai bune practici pentru a permite orașelor precum Clujul să facă pași și să se dezvolte mai multe ca alte orașe. Putem face schimbări seismice transformatoare, doar împreună. Nu ne putem preface că putem face asta singuri, nu suntem atomi care plutesc în Univers. Facem asta împreună. Știm ce încercăm să obținem. Încercăm să facem acest lucru pentru și cu cetățenii noștri .

Oliver Weiker a subliniat că în UE, cel puțin 10% dintre comunitățile din zona rurală nu sunt încă conectate. Aceasta înseamnă că ar trebui să existe o comunicare între UE și autoritățile locale și, între timp, Prysmian este aici pentru a sprijini și are mijloacele de a oferi capacitatea și tehnologia pentru a putea fi considerat un partener puternic.

La cel de-al doilea panel - Digital Infrastructure and Innovation for the (European) Rural Space (Infrastructuri digitale inovative pentru zonele rurale europene) - discuția a fost mai practică și cu participarea autorităților române reprezentate de dl. Marius Poșa – secretar de stat în Ministerul Digitalizării României, dar și reprezentanți ai comunităților locale .

Ministerul digitalizării și-a asumat rolul digitalizării României. "Nu este un lucru ușor de făcut, dar este asumat la nivel de minister, așa că este important să mergem mai departe. În viziunea ministerului, este important să nu ne oprim în lucrurile rele, ci să găsim soluții și să ne dezvoltăm. Și acolo unde au găsit soluții bune, să le reproducă în multe alte zone și comunități", a spus Marius Poșa în panel.

"Toată lumea vede internetul ca pe o măsură pentru a viziona filme și a aprecia conținutul. Dar nimeni nu vede internetul astăzi ca pe viitorul economisirii energiei. Dacă aveți internet în mediul rural, nu trebuie să vă deplasați cu mașina până în centrul orașului și, de fapt, credem că ar putea exista un proiect în intervalul de timp de 10 ani până acum. Trebuie să luăm toate soluțiile noi și să le punem împreună cu toate soluțiile", a conchis Poșa.

Lisa Cocea - Consilier Local Comuna Ciurila, Cluj a spus că: "În comunități este mai ușor de folosit rețelele de socializare, dar este mult mai greu de construit și de a conecta sătenii mai departe. Este esențial să te bazezi pe internet pentru toate satele din comunitate. Și pandemia în sine ne-a arătat cât de vulnerabili sunt copiii din aceste sate atunci când au nevoie să meargă la școala online."

Cristian Gheorghe a prezentat filmul de la proiectul dezvoltat în satul Plaiuri, cu exemple ale localnicilor care folosesc noile soluții de internet pentru a se dezvolta, a învăța și pentru a îmbrățișa viața digitală ca parte a vieții lor de zi cu zi. Cristian a povestit și despre dificultățile întâmpinate în implementarea proiectului și cât de greu a fost. 

"Există o piață în care comunitățile nu sunt limitate. 45% dintre comunitățile din întreaga lume nu sunt conectate la internet. Bineînțeles, în România este mai puțin pentru că am avut o strategie diferită, dar există încă părți din comunitățile noastre care nu sunt încă conectate.

Când am avut această oportunitate și am spus că nici măcar nu este semnal mobil în Plaiuri , am propus să începem de jos în sus. Să fim total inovatori pentru că proiecte de acest gen există în Europa unde sunt mai multe soluții, dar acolo există o alianță între un operator de telecomunicații și o municipalitate. Așa că să începem cu primăria, să le arătăm ce putem face noi aici. Desigur, există doar infrastructură, nimic altceva.

Am avut norocul să am o altă discuție din pe alte subiecte cu partenerii noștri din Ungaria. Au spus că au ceva asemănător, așa că am putea instala la Plaiuri aceeași soluție . Pentru că aveam deja detaliile tehnice, aveam cablurile și avem parteneri care ne-au susținut foarte mult. Nu este usor. Este dificil (această implementare) pentru că intri în ceva pentru care nu ești pregătit. În mod normal, acest lucru se face strategic, lucrând cu operatorii de telecomunicații, iar ei fac treaba. Acum încercăm să mergem mai departe și urmărim să obținem alte autorizații și utilități. Răsplata a venit de la o întâlnire de ieri cu o persoană din Plaiuri, care ne-a întâlnit în timp ce făceam poze la cutia tehnică din Plaiuri. Acesta s-a oprit și a zis: « Vă rog să veniți la mine acasă și să mă căutați, sunt în mijlocul satului, îți dau un jinars pentru c în sfârșit, nepoții mei vor veni aici de la Cluj pentru că pe vremea pandemiei nu au venit». Și cred că dl Poșa a avut o experiență similară cu un tip care a spus: ha, în sfârșit internetul vine aici.

Nu oferim internetul. Noi doar facilităm soluții. Pe lângă aceasta, facilităm inovația. Adică toți pot veni și sperăm că se vor gândi la digitalizare ca o modalitate de a-și acoperi nevoile, nu doar lucruri de lux sau Netflix."

Proiectul pilot a constat în implementarea în comuna Petreștii de Jos, județul Cluj, a unui concept nou de rețea de fibră optică multi-operator care va permite comunităților din localitățile Plaiuri și Livada să folosească soluții digitale menite să le îmbunătățească nivelul de trai. Soluția Prysmian permite furnizorului de infrastructură și furnizorilor de servicii de date să fie separați fără a fi concurenți. Sistemul include tot ce este necesar pentru a realiza o infrastructură optică pasivă de la punctul de distribuție multi-operator până la punctul de distribuție (PBO) aflat în imediata vecinătate a reședințelor. Suplimentar, sistemul poate include și cutiile terminale și caburile de abonat necesare oricărui operator la conectarea oricărei gospodării. 

Emilia Botezan a declarat: "Viziunea acestor proiecte este mult mai mare. Viziunea este asumată de clusterul educațional care are membri fondatori: județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca și șase universități. Viziunea este aceea de a înțelege ce este tradiția și cea mai bună definiție a tradiției nu este venerarea cenușii, ci păstrarea focului. Este foarte important să venim cu soluții concrete, pentru a demonstra altor orașe din România, sau altor primari din toată țara, că dacă se poate face la Cluj, se poate face oriunde."

În a doua zi, Laura Ordean - HSE Prysmian a susținut un discurs în cadrul unui panel privind EPI - European Pact for Integration - Expats, Migrants and Foreigners as resources for boosting innovation and local development.

Laura Ordean a declarat: "Având o istorie de peste 140 de ani în producția de cabluri, fiind prezentă în toată lumea, Prysmian răspunde nevoilor societății prin tehnologia sa inovatoare. Proiectele de colaborare dezvoltate cu autoritățile locale din Cluj au demonstrat capacitatea lui Prysmian de a aduce digitalizarea în casele oamenilor, păstrând în același timp autenticitatea acelor locuri aparent neatinse pe care fiecare dintre noi le caută atunci când dorim să ne reîncărcăm bateriile. Istoria scrisă de Prysmian se datorează oamenilor săi bine pregătiți și dedicați misiunii lor, așa că vă invit să vă cunoașteți mai bine și să dezvoltați împreună proiecte durabile pentru generațiile de azi și de mâine."

Pentru mai multe detalii despre proiectul nostru, vizionați clipul video. (link is external)